This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:输出功率过低

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160066/lm5118-output-power-too-low

器件型号:LM5118

大家好、

我需要有关 LM5118的一些帮助。 借助于 WEBENCH 设计器、我制作了一个包含此组件的电路板(我的确切基准是 LM5118MHX/NOPB)、以便将+7V 至+25V 之间的每个电压转换为+24V 输出、最大电流为1.5A。 因此,给定的电路是:

(我没有更改标题、但在下面您可以阅读真正需要的规格)

我使用方案上的组件值设计了电路板、我更改了一些二极管和其他二极管、但我遵守了要求。 当我测试电路板时、我有+24、3V 的无负载电压、但当我将输出连接到可变电阻器以模拟750mA 的功耗时、电压会下降到 Vinput - 1V 等值、这里大约为+14V。

可以帮我解决这个问题吗?

谢谢

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您是否有要分享的电路板原理图、布局以及可能的图片?

    请同时查看输入电压、输出电压和开关节点。 此外、还可以看到反馈电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、我已经完成了所有这些、我在 Kicad 6上进行了设计以获取信息。

    我在这里写下有关有趣组件的参考:

    D201: CDBC540-G

    D202: SS1P4LHM3/85A

    L201: SRP7050AA-220m

    FET201: PJA3404_R1_00001

    FET202: PJA3404_R1_00001

    这是我的电路板:

    这里是不带组件的3D 可视化:

    今天我正在研究这个问题、我在连接了3个差分功率电阻器的情况下进行了一些测量、我为系统提供了+7、5V 至+22、5V 的电压、我给您这样的感觉、因为 我尚未利用这些值:

    我会继续努力、告诉我是否有任何事情可以帮助您。

    感谢你能抽出时间

    此致

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在验证我的设计、我在 WEBENCH 上看到我们可以为某些组件创建定制部件、这就是我所做的。 我了解到我的电感器选择不是很好:  

    我将尝试另一个。

    此致  

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您还可以查看快速入门计算器、该计算器有助于在不重新计算设计其余部分的情况下检查不同组件: https://www.ti.com/lit/zip/snvu065

    结果可能与 Webench 略有不同、但两者都只是起点。 对于最终决策、实验室中的检查是绝对必要的。

    BTW、我建议查看 EVM 布局、甚至在 EVM 上查看您的电路。

    此致、
    Brigitte