大家好、
我需要有关 LM5118的一些帮助。 借助于 WEBENCH 设计器、我制作了一个包含此组件的电路板(我的确切基准是 LM5118MHX/NOPB)、以便将+7V 至+25V 之间的每个电压转换为+24V 输出、最大电流为1.5A。 因此,给定的电路是:
(我没有更改标题、但在下面您可以阅读真正需要的规格)
我使用方案上的组件值设计了电路板、我更改了一些二极管和其他二极管、但我遵守了要求。 当我测试电路板时、我有+24、3V 的无负载电压、但当我将输出连接到可变电阻器以模拟750mA 的功耗时、电压会下降到 Vinput - 1V 等值、这里大约为+14V。
可以帮我解决这个问题吗?
谢谢
卢卡斯