This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源要求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160045/power-supply-requirement

主题中讨论的其他器件:LM5156

尊敬的 TI 团队:

您能帮助我们为以下方面提供解决方案:

 

  1. 5V 至±18V @ 500mA
  2. 12V 至±40V @300mA
  3. 12V 至24V @ 500mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    请浏览此网站: 升压稳压器|德州仪器 TI.com

    如果您按"查看所有产品"、您将看到我们所有升压转换器的列表、通过搜索、您可以找到适用于所有3种情况的合适器件。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我们无法找到以下内容、请给出同样的建议

    1. 5V 至±18V @ 500mA
    2. 12V 至±40V @300mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    我们很少支持1个 IC 中的2个输出电压。 我建议使用 LM5156等升压控制器并创建具有2个次级绕组的反激式转换器。

    另一种解决方案是将一个 IC 用于正输出、将另一个 IC 用于负输出。 然后、您将对正极使用升压转换器、对负极使用反相降压/升压或 CUK。

    此致、
    Brigitte