This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401的环路补偿

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969485/tps74401-loop-compensation-for-tps74401

器件型号:TPS74401

尊敬的 TI 专家:

我使用 TPS74401将1.8V 转换为1V、将1.8V 转换为1.2V、两种设计的最大电流均为1A。

探测波特图时、0A 负载时的相位裕度约为38-40度、1A 负载时的相位裕度约为43度。

我们可以将其视为稳定吗? 如何调节补偿?

尝试将 CFF 从100p 增加到1n 或2.2n、但略有改善、但仍低于45度。

请提供您的意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从技术上讲、此设计是稳定的、但是如果您希望使用前馈电容器提高稳定性、可以尝试 C1983 = 10nF 吗?  这是我要计算的值(或在该范围内)、以使您的频带发生变化。  除非您更改(增加)电阻器、否则尝试的较低值不会产生很大的影响。  并将测试数据发布回、以防我们需要进一步调整。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    根据您的建议将 CFF 更改为10nF。 下面是0A (第一个波形)和1A 负载(第二个波形)时的波特图。 在1A 负载下、在~1MHz 频率下似乎会出现明显的相位升压。 这是预期的吗?

    对于10nF 前馈电容、有什么缺点吗? 因为通常情况下、该电容器的电平是我所见过的值。 请告诉我。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从技术上讲、前馈电容器可以是任何大小、因为它用于稳定性和降噪目的。  10nF 没问题、如果满足您的设计目标、则更高的值也是如此。  在使用大值前馈电容器之前、您需要了解使用该电容器的 Pro 和 Con、如下文档所述。

    https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf

    我根据第一幅图计算了极点/零点对、我猜这是在空载时。  我对此表示歉意、因为我认为第二个图是您添加2.2nF CFF 后的测量值。   

    如果您希望看到第二个图= 1A 负载的改进、则需要将其向60kHz 的方向移动。  

    对于 CFF = 2.6nF:

    零= 1 /(2 * pi*1.13k*2.6nF)= 54.2kHz

    极点= 1 /(2 *π*(1.13k//4.53k)* 2.6nF)= 67.7kHz

    另一个注释:该器件可能具有内部快速反馈环路、因为许多现代线性稳压器都具有此功能。  由于 TPS744是一款旧得多的器件、因此它可能具有也可能不具有此设计特性。  快速反馈环路获取 Vout 并将其直接馈送至导通元件的控制、从而为负载瞬态响应提供更高的带宽。  但是、当您通过断开慢速反馈环路来获取波特图时、您可能无法实际捕获系统的精确波特图、因为快速反馈环路可能仍然完好无损。  一种更好的方法是使用负载瞬态响应来评估相位裕度。  负载瞬态振铃的频率将处于系统中最不稳定的频率、振铃次数将为您提供相位裕度。  如果您的负载瞬态测试结果与波特图非常相似、那么您可能会相信波特图结果。  如果负载瞬态与波特图相矛盾、则应信任负载瞬态测试。

    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    如果您需要任何其他支持、请告诉我这些测试是如何进行的。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您提供详细信息。

    对于附加的原始波形:第一个波形用于默认 CFF 为0A 的波形、第二个波形用于默认 CFF 为1A 的波形。

    该部件是否可以通过内部快速反馈环路进行确认?

    下面是瞬态波形。

    0A<->0.5A、C1983默认值100p

    0.5A<->1A、C1983默认值100p

    0A<->0.5A、C1983更改为10nF

    0.5A<->1A、C1983更改为10nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0A<->0.5A、C1983默认值100p

    0.5A<->1A、C1983默认值100p

    0A<->0.5A、C1983更改为10nF

    0.5A<->1A、C1983更改为10nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、

    我不得不挖掘一些档案、但我能够查看部分内部电路。  是的、有一个快速反馈环路、因此在评估总系统稳定性时、负载瞬态比波特图更准确。  如前所述、CFF 可能需要移至60kHz、因此可能需要更接近2.6nF 的电容、而不是10nF。

    谢谢、

    斯蒂芬