This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16A-Q1:有关软启动电流的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16A-Q1, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971198/tps7a16a-q1-question-about-soft-start-current

器件型号:TPS7A16A-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A16

大家好、

我的客户认为使用 TPS7A16A-Q1 48V 至12V 稳压器。

负载电流小于10mA、但需要考虑器件最初上电时流入输出电容器的浪涌电流。

该器件具有软启动功能、您能否提供更多信息、以了解软启动期间的电流大小?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、  

    是的、TPS7A16具有用于浪涌控制的内置软启动功能。 图16将为您提供输出斜坡的压摆率。 如您所见、输出大约需要400us 才能达到5V、压摆率估计为12.5V/us。  

    对于12V 输出、可能需要大约1ms 才能到达目标。  

    C = Q / V = TXI/V、可估算输出电容引起的浪涌电流 I = CXV / t

    根据使用的输出电容器、可以使用上面的公式加上负载引起的附加项来估算浪涌电流。

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    非常感谢您的及时支持。

    我认为12.5V/us 的压摆率不会导致客户在启动期间的用例出现热问题。

    我是否可以确认软启动期间的 Vout 压摆率是恒定的(12.5V/us)、而不考虑 Vin 和 Vout 电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、  

    对于具有软启动功能的 LDO、在启动期间压摆率受到相对控制。 但它也可能会遇到温度和器件间的变化。 在类似条件下、对于不同的输入电压和输出电压、您会期望在软启动期间具有相似的压摆率。  

    此致、  
    Jason Song