This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:隔离式5V 输出

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208, TPS54308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160474/tps563208-isolated-5v-output

器件型号:TPS563208
主题中讨论的其他器件: TPS54308

大家好、

是否可以 在隔离式输出配置中使用 TPS563208?

我打算使用耦合电感器而不是单个电感器、并创建隔离式次级侧、其中输入电压为14V、隔离式输出为5V。

此配置中是否会出现问题?

所有必有之处、

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!

    建议在设计中采用 Flybuck 拓扑。 TPS563208可用于此类设计。

    有关更多详细信息、请参阅以下应用手册。

    使用 TPS54308设计简单且低成本的 Flybuck 解决方案(修订版 A)

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    感谢您的响应、但遗憾的是 TPS54308没有库存选项。

    您能否澄清一下 TPS563208是否可用于 Flybuck 设计? 因为它的运行处于 FPWM 和 CCM 模式。

    所有必有之处、

    Savaş μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!

    TPS563208可用于 Flybuck 设计。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zixu、

    所有必有之处、

    Savaş μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!

    我很高兴。 如果没有其他问题、我将关闭此案例。

    BRS

    Zixu