This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:PG 引脚功能与/FLT 引脚功能之间的差异

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137434/tps25946-difference-between-pg-pin-function-and-flt-pin-function

器件型号:TPS25946

你(们)好

您能否详细评论 PG 引脚功能和/FLT 引脚功能之间的差异? 它们是否检测到不同的行为? 这些输出是否不同?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    是的、它们具有不同的功能。 PG 高电平有效、FLT 低电平有效。 我将建议您浏览数据表、以了解每种情况的行为。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我比较了/FLT 和 PG 的总结。 由于 PG 引脚取决于 PGTH 电压、因此故障响应完全相同、引脚状态几乎没有差异。 我的理解是否正确?

    此外、/FLT 引脚是否需要上拉电阻器?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Hayashi、您的理解是正确的。 是的、如果您使用这两个引脚、则需要上拉。

    此致

    Kunal Goel