This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:如果 SOC 为96%且电池已满 SOC、则充电周期完全关闭时不会跳至100%

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159536/bq78350-r2-device-fw-if-soc-is-96-and-battery-is-full-soc-do-not-jump-to-100-when-charge-cycle-is-completly-finshed

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

e2e.ti.com/.../30AH.gg.csv

从 bateries 可以看出、在制造时 SOC 为100%。 在使用具有小放电和  完全充电的电池后、SOC 100%不再达到、但会缓慢降级至例如86%、尽管电池 已充满电且处于顶部状态。 监测似乎是缺少的东西。 我相信我们有一些寄存器设置不正确。

我们已经检查了上述参数、并与这些参数一起查看在充满电时是否可以 Jum PTO 100% SOC。

只有当我们完全放电电池组并再次完全充电时、它才会跳回到100%

您能在 CSV 文件中看到我们在设置中做了哪些错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gemistry 是在过去发送给 TI 并收到 GPCPackaged.zip 的情况下执行的循环。 BQ Studio 中增加了这些建议参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    日志文件有助于调试此问题。 如果您能够在 BQStudio 中收集日志文件(在"Registers"主屏幕中单击"Start Log")、则可以在充电期间捕获所有寄存器和测量值的状态。 这将提供一些见解、说明当 SOC 仅报告86%时充电为何停止。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我们找到了解决我们的问题的解决方案,

    我们的系统使用的定标系数  为10 、为此、我们还将锥形电流缩放了系数10。
    然后、我们将电流低/中/高设置 为非常高的值 、因此在本例中、锥形电流是导致充电终止的主要因素。
    如果所有这些都被设置、我们的 VCT 位将在充电结束时被设置、SOC 将跳至100%

    此致

    RENS