This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:轻负载运行-如何限制电流脉冲?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159944/lm3488-light-load-operation---how-to-limit-current-pulses

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: TAS5414

您好!

我使用 LM3488作为从汽车电池到26V/3.53A 输出的升压转换器。 它为 TAS5414音频放大器供电。 其总输入电容为177.4uF、在输出246uF 上。 目前、我由电阻约为0.3欧姆的实验室电源(包括电缆)供电。 目标电器将具有3米长的 AWG14电源线。

问题如下:当功率放大器被禁用(默认)时、LM3488升压转换器几乎没有负载、但当它加电输出电容器充电时、它消耗的电流高达12A、这会导致输入电压下降到低于功率放大器 UV 阈值的水平。

我想限制该电流。 最好低于5A。 您会推荐什么?

此致

Przemysław μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rrzemyslaw 您好、

    您是否意味着转换器由于大输出电容而启动时浪涌电流过大?

    在您使用实验室电源供电时:此浪涌电流是否仅在电池供电时发生、然后转换器是否始终应用于电池?

    除此之外、如果您可以通过输出电容器缓冲负载、则可以降低电流限制。

    此外、您还可以尝试此应用手册中提供的一种方法: 管理浪涌电流(修订版 A)(TI.com)

    或者、您也可以使用 LMP8646数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 等器件

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的答复。

    不是、我不是说浪涌电流。 升压转换器启动、然后重复加注已充电的输出电容器、以补偿轻负载。 每次它执行此操作时、它从输入中汲取大约12A 的电流。 重复一下、我是指一组短脉冲、从前面提到的12A 开始、然后大约0.8秒无切换时间。  

    现在、我已经使用一个额外的100nF 电容器与 Rfb2并联来解决这个问题。 峰值加电电流降至可接受的2A、加电时间会以输出电压为代价增加、这在负载下似乎波动稍大。  

    该器件只能由汽车电池供电运行。

    此致

    Przemysław μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Przemyslaw 您好、

    反馈节点上的100nF 前馈电容在我看来似乎有点高。 我会尝试通过更改补偿组件来增加交叉频率。 您可以使用负载瞬态或波特图来检查这一点。

    此致、
    Brigitte