主题中讨论的其他器件: TAS5414
您好!
我使用 LM3488作为从汽车电池到26V/3.53A 输出的升压转换器。 它为 TAS5414音频放大器供电。 其总输入电容为177.4uF、在输出246uF 上。 目前、我由电阻约为0.3欧姆的实验室电源(包括电缆)供电。 目标电器将具有3米长的 AWG14电源线。
问题如下:当功率放大器被禁用(默认)时、LM3488升压转换器几乎没有负载、但当它加电输出电容器充电时、它消耗的电流高达12A、这会导致输入电压下降到低于功率放大器 UV 阈值的水平。
我想限制该电流。 最好低于5A。 您会推荐什么?
此致
Przemysław μ A