This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:工作频率

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160095/mc34063a-operating-frequency

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件:MC33063A
大家好、
美好的一天!
我发布此帖子是为了继续我们对客户的支持。 请帮您检查
我们 将 MC34063AD 用于一个产品中、它是在7V 输出和24V 电源下以22kHz 的开关频率实现的、也是采用的。 我们能否知道该器件的最小频率是多少、因为5V 时为24kHz?

我还想知道最小频率是针对所有输出电压、还是仅针对定义的输出电压。
我还有关于0°C 温度的问题、如果转换器在0°C 下运行、例如在-10°C 下、会发生什么情况? 10°C 的 IC 会产生什么影响?

频率的影响。 我还想知道如何计算最大值 并确定器件的关断时间? 我使用占空比得到 Ton/T = 0、29的比率。 然后使用 CT 的公式,如何获得最大值 时间?

此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    数据表中给出的频率范围为+/- 30%。 电压和温度会有一些额外的变化、因此我建议对频率设置使用+/- 50%作为保守估计。

    如果工作温度低于0C、请使用 MC33063A。

    最大占空比和最低频率定义了最大导通时间。 最小占空比和最小频率定义了最大关断时间。

    此致、
    Brigitte