This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:最小 PWM 调光频率

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159817/tps61165-minimum-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS61165

产品数据表采用不同的最小 PWM 调光频率值。

我想澄清一下、这是正确的、是拼写错误。

数据表显示 、在7.2建议运行条件下、最小 PWM 频率为5kHz

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf?ts=1664957841689#page=4

 2.数据表显示、最小 PWM 频率为6.5kHz:"6.5kHz 至100kHz 范围内的 PWM 调光频率。 "  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf?ts=1664957841689#page=14

 9.2.1.2.1 LED 亮度调光模式选择中的数据表显示:"为了确保不进入 EasyScale 模式、请确保 CTRL 引脚在不保持低电平的时间超过160us。"

时间是否为160us 拼写错误、您是否考虑将260us 作为 tes_det?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf?ts=1664957841689#page=12

4.修订历史记录显示:"将图10后面第一段中的5kHz 更改为6.5kHz "

我的评论:

据我所知、在非政治模式下、fpwm>1/260us (f>3.85kHz)可以在任何占空比上对这个低电平进行分频、因此任何高于这个值的频率都可以提供合适的操作。

参考:

TPS61165采用 WSON 和 SOT-23封装的高亮度白光 LED 驱动器数据表(修订版 E)(TI.com)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf?ts=1664957841689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    感谢您的评论。 我同意260us 是 tes_det。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题没有得到答复。 tes_det 的定义已在数据表中介绍。

    要点是

    为什么 TI 的 talkes 的计时约为160us?
    -为什么 TI 的 TALKES 在一个参数下的最低频率分别为5kHz 和6.5kHz?
    为什么 TI 的 talkes 关于不同的价值观?
    -为什么不使用3.85kHz 的 PWM 最小频率来避免 EasyScale 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    我将首先与我们的系统工程师进行检查。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    由于 tes_det 的最小值为260us、考虑到一定的裕度、我们建议 CTRL 引脚保持低电平的时间不超过160us、以避免意外进入 EasyScale 模式。

    2.理论上、如果 PWM 频率大于3.85kHz、器件将不会在任何 PWM 占空比下误进入 EasyScale 模式。 但如前所述、我们建议使用更大的"最小 PWM 频率"。 实际上、5kHz 和6.5kHz 并不是真正最小的 PWM 频率、但也有一定的裕度。

    很抱歉、我们将在将来的修订版中改进数据表中的描述。

    BR

    Patrick