产品数据表采用不同的最小 PWM 调光频率值。
我想澄清一下、这是正确的、是拼写错误。
数据表显示 、在7.2建议运行条件下、最小 PWM 频率为5kHz
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf?ts=1664957841689#page=4
2.数据表显示、最小 PWM 频率为6.5kHz:"6.5kHz 至100kHz 范围内的 PWM 调光频率。 "
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf?ts=1664957841689#page=14
9.2.1.2.1 LED 亮度调光模式选择中的数据表显示:"为了确保不进入 EasyScale 模式、请确保 CTRL 引脚在不保持低电平的时间超过160us。"
时间是否为160us 拼写错误、您是否考虑将260us 作为 tes_det?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf?ts=1664957841689#page=12
4.修订历史记录显示:"将图10后面第一段中的5kHz 更改为6.5kHz "
我的评论:
据我所知、在非政治模式下、fpwm>1/260us (f>3.85kHz)可以在任何占空比上对这个低电平进行分频、因此任何高于这个值的频率都可以提供合适的操作。
参考:
TPS61165采用 WSON 和 SOT-23封装的高亮度白光 LED 驱动器数据表(修订版 E)(TI.com)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165.pdf?ts=1664957841689