This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:在100V 至600V 升压电路中用作控制器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971365/ucc28c43-used-as-controller-in-100v-to-600v-boost-circuit

器件型号:UCC28C43

您好!

我的客户使用该器件来控制100V 至600V 升压电路。

主功率级如下所示:

一个专用的12V AUX 电源、用于为 UCC28C43的 VDD 供电。

他们发现占空比始终约为98%、他们不知道原因。 FB 引脚电压仅为0.2V、远低于2.5V 内部基准电压。 它们将电阻分压器从输出电压连接到 GND,VFB=Vout*2.5k/600k。 他们希望 UCC28C43可以将输出调整为600V、VFB=2.5V。

您能否帮助检查原理图中是否有任何错误?

我们是否有用于 UCC28C43的参考电路在升压电路中工作?

如果 UCC28C43不适用于100V 至600V 升压、是否有其他推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的 FB 保持在0.2V、这意味着您的转换器需要全占空比才能将输出电压转换为稳压电压。 您需要检查反馈环路、了解 FB 为何保持在0.2V。 如果您的输出电压较低且未处于稳压状态、则说明 FB 保持0.2V。 如果占空比为0.98、则转换器无法达到输出电压调节、则转换器设计不正确。 例如、如果您的升压电感过高或过低。 因此、您需要检查设计并测量输出、MOSFET 等的电压和电流进行调试。