This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971557/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76920

Привіт μ A。 у мене проблема з BQ78350-R1。 не вимірюється напруга на елементах、не записуються дані налаштувань в пам Ω、ять Ω、також не записуються нова хімія в пам Ω ять видає помилку 代码=1470。 встановлена остання версія bqstudio 1.3.102。 Струм розряду μ заряду μ s、температура вимірюється і калібрується μ s。 у мене питання як повернути BQ78350-R1 до заводських налаштувань Ω、можливо він заблокований Ω、але біти захисту в режимі повного доступу Ω。 Можливо він вийшов з ладу? все почалось після зміни хімії та кількості елементів μ A。 Після зміни елементів спочатку не вимірювалась напруга на 1节电池3、через деякий час перестала вимірюватись на всіх。 BQ76920 через bq769X0评估软件 зчитує всі параметри струму、напруги і температури。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果您能用英语提问、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我的 BQ78350-R1有问题。 未测量元件的电压、未记录有关存储器的信息、存储器中未记录新的化学物质、发出错误代码错误代码= 1470。 安装了 bqstudio 1.3.102的最新版本。 放电/充电电流、测量和校准的温度。 我对如何将 BQ78350-R1恢复到出厂设置有疑问、它可能会被阻止、但会在完全访问模式下保护保护。 可能失败了? 这一切都是在化学品和元素发生变化后开始的。 更换元件后、在测量完全改变后、首先不会在1节电池3处测量电压。 BQ76920至 bq769X0评估软件使用电流、电压和温度的所有参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您已经在另一个主题中询问过这一点: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/971207

    我将关闭此主题、我们可以在第一个主题中继续讨论。

    此致、

    Matt