This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825A-SP:50%最大占空比?

Guru**** 2613345 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825A-SP, UC1825-SP, UC1825B-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968685/uc1825a-sp-50-maximum-duty-cycle

器件型号:UC1825A-SP
主题中讨论的其他器件: UC1825-SPUC1825B-SP

UC1825A-SP 的数据表显示“UC1825A-SP 输出是交替控制的”,因此占空比“从0到50%以下”不等。 但是、在图 15、则最大占空比可达到100%。 此外、UC1825-SP 的数据表没有关于占空比50%限制的说明。 那么、您能否澄清一下:(1) UC1825A-SP 的最大输出占空比是多少? (2) UC1825-SP 的最大输出占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hisui、

    UC1825-SP 和 UC1825B-SP 的每相最大占空比(OUTA/OUTB)均为50%。

    其中、它谈论的最大占空比达到100%、它将两个相位相加在一起。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

       感谢您澄清 UC1825-SPUC1825B-SP 的最大占空比。 但是 、UC1825A-SP 呢?

       此外、"将两个相位加在一起"意味着添加 OUTA 和 OUTB 的占空比、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hisui、

    UC1825A-SP 也是如此。

    将两个相位相加在一起意味着添加 OUTA 和 OUTB 的占空比。

    谢谢、

    Daniel