This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36922:由于 LM36922默认状态、LED 出现故障。

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159571/lm36922-led-fails-due-to-lm36922-default-state

器件型号:LM36922

大家好、  

我们使用 的是 LM36922 LED 驱动器。 由于 LED 驱动器的默认状态、LED 变质。  

我们的最大 LED 电流约为15mA 

如果 I2C 发生故障、LED 将从驱动器获取最大电流。 因为驱动器的默认状态为高电平。  

 

因此,我们应采取什么措施来避免这一问题。 即使是 I2C 故障驱动器也不应提供超过15mA 的电流。 请就此提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们的专家正在庆祝中国黄金周假期、下周将对您作出回应。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    除了 I2C、您还可以使用外部 PWM 输入来控制亮度。

    考虑到您的问题、您可以将最大 PWM 占空比设置为60%、当 I2C 发生故障时、最大总电流不超过15mA。

    您可以在数据表的第18-19页找到参考。

    LM36922数据表

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    非常感谢。  

    我们将此 LED 用于成像应用。 如果我们使用 PWM 控制、会在电路板中产生噪声问题。  

    因此、我们仅使用 I2C 控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是否 可以将 HWEN 驱动为高电平并先将寄存器写入 I2C、然后再写入电源输入电压?

    根据我的理解、您的 LED 只能承受15mA 的最大电流、对吧? 那么、是否可以使用具有更大电流容差的 LED 来更改 LED?

    如果 I2C 发生故障、我认为器件无法在没有 PWM 的情况下将最大电流限制为15mA。

    BR

    Patrick