主题中讨论的其他器件:UCC28782、 UCC28600、 UCC28630
团队、
我正在从事一个需要 ACDC 为电表供电的项目。 我正在寻找一款 QR 控制器、该控制器可在100kHz 以上运行、从而更大限度地减小变压器的尺寸。 我意识到我们的 QR 控制器都无法超过100kHz。 我缺少什么吗?
Rgds、Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
我们有一些 QR 控制器可以支持高于100kHz 的开关频率,UCC28630可以支持120kHz,UCC28600可以支持130kHz 和 LM 5023到130kHz。 我想知道您要设计的最大输出功率。 我们还有一个称为 UCC28782的有源钳位反激式控制器,可以支持高达1MHz 的频率,这是一种与传统 QR 相比的新拓扑。 更高的效率和高成本。
谢谢。
尊敬的 Eric:
UCC2870x 最高可达130kHz:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28700.pdf?ts=1610934915870&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
如果您正在寻找比100kHz 高几倍的频率、那么我建议查看 UCC28782中的有源钳位反激式转换器:
此致、
本·洛夫