This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R2-DEVICE-FW:BQ28z610-R1固件和 BQ28z610-R2之间的更改

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158632/bq28z610-r2-device-fw-changes-between-bq28z610-r1-firmware-and-bq28z610-r2

器件型号:BQ28Z610-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ28Z610-R1BQSTUDIO

您好!  

您是否有一个文档提供了两个固件之间(R1和 R2之间)的所有更改?

我能够观察到:

  • 删除了与"电池跳闸点(BTP)"相关的寄存器
  • 修改与 thess 类相关的寄存器地址:

    • 设置
    • 保护
    • 高级收费交易
    • 电量监测
    • 电源
  • 添加"Max Simulation iteration "=>对此寄存器没有解释。 它的用途是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档中列出了这些更改: https://www.ti.com/lit/an/sluaa42a/sluaa42a.pdf

    Max Simulation 迭代限制容量仿真可以运行多长时间。 此设置越高、仿真运行的时间越长、从而可以提高精度。 默认值对于大多数应用程序来说是足够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    但是、我们讨论 的是 BQ28Z610到 BQ28Z610-R1、而 不是 BQ28Z610-R1 和 BQ28Z610-R2之间的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个变化:

    1.在睡眠模式下监测计如何控制硬件的内部变化

    2.删除 BTP

    除此之外、它是相同的。 但是、由于这些更改会影响链接器将固件装入存储器的方式、因此多个地址不同。 除了 bqStudio 中的数据存储器信息之外、所有地址都没有交叉参考。 如果启用高级视图、您将看到差异、这些差异可在 Excel 中识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢