This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:有关 TPS6508640设计的查询

Guru**** 2813625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971197/tps650864-inquiry-about-tps6508640-design

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861

您好!

我的客户正在查看 TPS6508640的设计、以便为 ZU15EG 供电、如下所示。

客户应使用3.3V 作为 VCCC_HDIO、但 LDOA2的最大输出电压为1.5V。

因此、它们需要将 LDOA2 1.5V 输出连接到外部 LDO 器件的使能引脚、从而为 VCCC_HDIO 提供3.3V 电压。

此外、为了提高效率、他们希望在不使用级联连接 BUCK1的情况下将外部5V 连接到降压3/4/5输入、并将外部3.6V 连接到 SWA1输入。

外部5V 和3.6V 是第一个输入、因为客户使用 Vin 5V 应用。

除了 BUCK1之外、请告知此配置是否在以下加电/断电序列运行方面没有问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我认为这种做法没有任何问题,尽管我有三个意见:

    • 默认情况下、LDOA2不会打开、因此只需阐明、如果它们使用它来启用外部 LDO、则需要由 I2C 进行控制
      • 否则、如果他们希望在序列中的其他位置使用它、则需要在序列中使用电源轨
    • BUCK1将在此 OTP 存储器中打开、因此即使它们未使用它、电源故障监控也将处于激活状态
      • 如果他们计划使用它、则没有问题
      • 如果他们不打算使用它、则 FBVOUT1仍需要3.3V 电源以避免电源故障。 这可能来自电阻分压器、电压范围为5V、而不是 FET +电感器、但我将注意到、FBVOUT1至 GND 之间应存在一个小电容器(>1nF)、以稳定 FBVOUT1引脚。
    • SWA1屏蔽了电源故障监控、因此 TPS6508640的3.6V 输入没有问题

    我的最后一个注释是、如果他们发现想要继续进行更多更改、TPS650861是用户可编程的 TPS6508640版本、允许更改默认 OTP 设置。 用户可以在生产过程中对这些器件进行编程、也可以使用 Arrow 提供的特定设置进行预编程。 到目前为止、它们似乎可以使用现有设置、但只是提供了一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。

    客户希望使用不带 I2C 控制的 TPS6508640。 为了减小尺寸、他们需要移除未使用的 BUCK1的电感器和 FET。

       1.如果用户不使用 LDOA2/3、 是否可以不使用 I2C 控制?

             用户认为、图8-4 TPS6508640上电序列仅在 OTP 设置和电路连接情况下执行、而无需 I2C 控制。 对吗?

         2.如果用户向 FBVOUT1引脚提供3.3V 电压、是否可以从 BUCK1中移除电感器和 FET?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    正确-只要不使用图8-4中不包含的任何电源轨、就不需要 I2C。

    正确、尽管我对此有一个常见问题解答-如果使用电阻分压器、建议也添加一个电容器: e2e.ti.com/.../971278

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的帮助。

    请告诉我们 SWB2将如何工作? 是否需要通过 I2C 进行控制才能打开 SWB2?

    在图8-4 TPS6508640上电序列中找不到 SWB2。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    正确、SWB2未在此 OTP 中使用。 如果需要、则需要通过 I2C 启用它。