This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:用于次级侧的有源钳位设计

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160025/ucc28951-active-clamp-design-for-secondary-side

器件型号:UCC28951

你(们)好

正如我们所知、次级侧在传统的 PSHB 中具有电压应力、为 MOSFET 选择和效率带来了挑战。 因此、如果我们有 UCC28951的有源钳位相对设计、客户希望知道这一点。 或者我们还有其他更好的建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    感谢您查询 UCC28951、我了解您对次级侧钳位要求的担忧。

    以下链接(第22页)显示了在次级侧添加了锁模电路的情况。  https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf?ts=1665462182172&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    包含  D4、D6、R6、R8、R9、 C1形成钳位电路。  发生的情况是、当漏极电压超过 C1上的电压时、二极管 D4或 D6 (取决于哪个 SR 处于关闭状态)会导通。 这将钳制电容器 C1上该 SR 的漏极电压。 电容器在尖峰之间的间隔期间由电阻器 R8/R9放电。 电阻器 R6还用于在 SR 关闭时对 C1放电。 R8和 R9连接到 Vo+、这会略微降低电阻器两端的电压及其功耗–电阻器中的任何电流都会流入输出电容器。 这将减少一点点损耗并提高效率。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish!