This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:能否将 SS/SD 引脚用作启用/禁用引脚?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970099/tps40055-can-i-use-ss-sd-pin-as-enable-disable

器件型号:TPS40055

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望使用 TPS40055进行设计、并且希望使用 SS/SD 引脚启用/禁用 IC。

请查看以下计划、这是对的还是不对的。

原理图1;

原理图2;

差异仅在于触控开关和电容器的位置。

我们只需要在按下开关时启用 IC、在松开开关时禁用 IC。

请检查这个简单的原理图、并告诉我是否有一些修改或更好的想法。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    开关应与从 SS/SD 引脚到接地的电容器并联。

    当按下开关时、它应该锁定打开状态、这将禁用芯片。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    您是说、不带电容器的 SS/SD 引脚到 GND 将禁用芯片?

    然后、如果我按下触控开关、它将绕过电容器并直接连接到 GND。 对吧?

    我还有一个问题、我可以使用 FET 获得相反的结果吗? 我想在松开触控开关时禁用器件。

    因此、当我松开按钮时、它应直接连接到 GND。

    如果我使用 N 沟道 FET、当 GATE 为0时、我可以连接漏极和源极引脚。 因此结果是相反的。

    但我现在可以肯定、因为漏极将连接到 SS/SD 引脚、而不是电源。

    请再次检查我的想法。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您希望在释放触控开关(开关处于关闭状态)时禁用器件、对吧?

    您需要交换  R1和 tact 开关的位置!

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。 这将对我的客户非常有帮助。

    此致、

    Chase