尊敬的 TI 专家:
我的客户希望使用 TPS40055进行设计、并且希望使用 SS/SD 引脚启用/禁用 IC。
请查看以下计划、这是对的还是不对的。
原理图1;
原理图2;
差异仅在于触控开关和电容器的位置。
我们只需要在按下开关时启用 IC、在松开开关时禁用 IC。
请检查这个简单的原理图、并告诉我是否有一些修改或更好的想法。 谢谢。
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
感谢你的答复。
您是说、不带电容器的 SS/SD 引脚到 GND 将禁用芯片?
然后、如果我按下触控开关、它将绕过电容器并直接连接到 GND。 对吧?
我还有一个问题、我可以使用 FET 获得相反的结果吗? 我想在松开触控开关时禁用器件。
因此、当我松开按钮时、它应直接连接到 GND。
如果我使用 N 沟道 FET、当 GATE 为0时、我可以连接漏极和源极引脚。 因此结果是相反的。
但我现在可以肯定、因为漏极将连接到 SS/SD 引脚、而不是电源。
请再次检查我的想法。 谢谢。
此致、
Chase