This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:Webench Altium Export 不工作

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158981/lm5575-q1-webench-altium-export-not-working

器件型号:LM5575-Q1

当我对 Webench LM5575-Q1设计执行 Altium 导出时创建的 zip 文件无效、大小仅为1K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以与我分享 webench 设计链接吗?

    此致、

    哈里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森

    链接 为 https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/15?noparams=0 

    此致、  

    Dave Sackmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、  

    您发送的链接将带我进入使用 LMR36506RFRPER 的设计。 请确认此链接是否正确。

    共享链接的最佳方法是转到"导出"、单击三个点、然后复制公共链接:

     

    此致、

    哈里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森。

    希望这起作用。

    恭喜! 您已创建一份可公开访问的德州仪器(TI) WEBENCH (R)设计 LM5575QMHX/NOPB 23V-25V 至-15.00V @ 0.75A 副本
    可以使用超链接 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=10F94548733B75E1访问该链接

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    Thaks 该链接这次正常工作。  

    我能够在 Altium 中导出和打开原理图文档、但在文件夹中找不到.pcbdoc。 我会将此 TT 重新分配给 Webench 团队、该团队可以为 PCB 导出提供进一步支持。 同时、EVM 用户指南提供了 EVM 布局图像、可帮助您快速入门。 我还附加了从 Webench 下载的.zip 文件。  

    此致、

    哈里森

    e2e.ti.com/.../WBDesign125_5F00_AltiumDesigner.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    对于 IBB 拓扑、我们尚未启用 PCB 导出选项、仅启用 Schematic Export。 遗憾的是、由于 WEBENCH 基础设施问题、我们将无法在 WEBENCH 上启用新的导出功能。

    如 Harrison 所述、请参阅 EVM 用户指南。

    此致

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Webench 显示一条消息、说明此组件不支持 Altium Export、这将有助于节省浪费时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  通常、WEBENCH Export 会在导出选项中提供与输出文件相关的信息。 但是,它显示了有关板级配置文件的错误消息。 我们将深入研究并修复它。 感谢您的宝贵反馈。

    谢谢、此致、
    Praveen