This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:输出是采样保持?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971333/tlc59581-output-is-sample-and-hold

器件型号:TLC59581

大家好、

你好。

我们的客户想知道 TLC59581的输出是否为采样保持? 即、在更新相邻信道时、输出不会改变。

我们的客户正在考虑在需要恒定输出电压的特定应用中使用 LED 矩阵驱动器。如果您没有采样保持功能、请告知我们替代方案。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mecina、您好!

    当然、可以使用此器件单独打开或关闭每个通道。

    我不确定采样保持的含义是什么、我想您想知道是否没有输入更新、输出会重复吗? 如果是、输出取决于 GSCLK#和 VSYNC。

    如果 GSCLK#一直存在、并且 VSYNC 重复、则输出将在 VSYNC 之后重复。