This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:状态寄存器

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138226/lm5066-status-registers

器件型号:LM5066

您好!

我们对加电时的 STATUS_WORD 有一些问题。

1.器件上电时、STATUS_WORD 是否应与数据表表表表11中的默认值匹配?

2. 确定器件处于良好状态后、我们应该如何处理 STATUS_WORD 中的值? 将值清零? 如果我们将这些值清零、则假设我们可以看到出现的任何新故障/警告。

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    感谢您与我们联系。  我的假期一直持续到22年10月7日。 我会在返回工作岗位后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    很抱歉耽误你的时间。  建议在成功启动后每次都发送 CLEAR_FAULTS (03h)命令、然后读取 STATUS_WORD (79h)寄存器以获取适当的数据。