This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2068:反向电流阻断

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2068, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970957/tps2068-reverse-current-blocking

器件型号:TPS2068
主题中讨论的其他器件: TPS2051

您好!

我们需要修改以下电路、并考虑为此使用2个 TPS2068。

我们使用2个 USB 端口

1个处于器件模式的 USB-C 连接到 PC

1个 USB-A 主机模式存储器记忆棒

我们需要移除 USB-A 端口并将 USB-C 端口用于主机/器件。

•器件模式

从 PC 到锂离子充电器的5V USB 为整个系统供电(高达1.5A)。

在下图中:开关1 =打开、开关2 =关闭。 如果 UC 尚未引导、则为默认状态。

•主机模式

该系统由锂离子电池供电、系统5V 来自升压转换器、而该5V 应该为 USB-C 端口中的记忆棒供电(蓝色线、当前由 TPS2051切换的 USB-A)。 在下图中:开关1 =关闭、开关2 =打开。 开关2限制在大约600mA。

如果我们使用2个 TPS2068作为、

开关1:

  • VIN 至5V USB、USB-C 端口站点
  • 带有下拉电阻器的 EN#-默认开启

开关2:

  • VIN Auf 系统5V
  • 带有上拉电阻器的 EN#-默认关闭

这是否适用于„反向电流阻断"而无需额外组件?

 

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将很快向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    数据表仅指示反向电流阻断功能。

    但不确定 该功能是否以 开启或关闭状态工作。

    需要对此进行测试。

    想要确认、您不希望 S1关闭作为反向电流充电、对吧?

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、Ziv、

    如果您可以在工作台上检查它、那会很棒。 谢谢你。

    它将仅用于关闭状态。

    当我们的器件作为器件工作时、它通过 USB-C 连接到 PC 或 USB 充电器、S1将打开、S2关闭。 S2的输出及其输入端将有5V 电压、但它们可能略有不同。

    当我们将 USB-C 端口切换到主机模式时、我们打开 S1并可能关闭 S2。 S1的输入端将为0V (S2开路)或5V (S2闭合)、而其输出端(锂离子电池电压)介于3.4V 至4.2V 之间。

    实际上、这是一个非常靠近笔记本电脑 USB-C 端口的应用、具有双向充电功能。

    此致、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    在 EVM 板上进行测试。

    该器件仅具有反向电流阻断功能、因为 IC 已禁用。

    启用 IC 后、不具有反向电流阻断功能。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。