This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:额定温度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970459/lp5036-temperature-rating

器件型号:LP5036

你(们)好。

我对 LP5036的额定温度有一些疑问。

(1)此处的工作温度是指什么? 结温还是环境温度?

(2) LP5036的最高结温为125度、那么为什么热关断阈值高于最大 Tj?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于问题(1):

    -40~125℃是指结温。

    对于问题(2):

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏、也可能不会造成损坏。 产品耐受瞬时结温的能力将会更好。 ℃结温125 ̊ C 仅℃推荐的工作条件、这并不意味着器件在125 ̊ C 时将受到绝对损坏。

    最恰当的考虑

    徐美奈