This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:瞬时下降

Guru**** 2560860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1, LM63635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160285/lm63615-q1-momently-drop

器件型号:LM63615-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63635-Q1

大家好、

我对 LM63615-Q1从正常12V 到0V 的电源(汽车电池)瞬时降压恢复后的行为有疑问。  

1.它是否自动恢复而不会在输出端出现任何异常电压(过冲)?

2.如果电源电压没有下降到0V、但低于 UVLO、输出是否会在没有输出电压异常的情况下恢复?

如果需要保护器件、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的问题、当电源电压从12V 变为0V (或低于 UVLO)时、输出电压将为0V。 当电源电压改回12V 时、输出电压将恢复正常。

    此致、

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora - San、

    在 VBAT 从12V -> 0V -> 12V 转换期间是否存在输出过压风险?

    我在另一个器件上遇到了问题、因此我想确认此输入瞬态没有系统风险。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、LM63635-Q1具有过压保护功能。 因此、当 VBAT 从0V 变为12V 时 、输出电压将正常。 谢谢。

    此致、

    奥罗拉