This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有10.7V 输入的12V 2A 升压输出 IC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS55288, LM5155, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970529/12v-2a-boost-output-ic-with-10-7v-input

主题中讨论的其他器件:LM2623TPS55288LM5155LM5157

您好!

我正在寻找12V、2/1.5A 恒定输出。

我的输入电压为10.7V,由3S1P 电池组驱动。

您能不能为我的应用推荐合适的升压 IC。

我可以使用 LM2623吗?

谢谢  

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    LM2623不工作。  

    考虑到电池 SOC、输入电压可能介于7.5V 至13.5V 之间。 如果您希望将输出调节到12V、 您需要找到降压/升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    您能否为该应用推荐合适的降压/升压 IC?

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我建议使用 TPS55288等降压/升压转换器、

    或使用 LM5155的 SEPIC 拓扑、或者如果输出电流为1.5A、则为 LM5157。