This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:再充电阈值

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160059/bq25601-recharge-threshold

器件型号:BQ25601

大家好、

在阅读有关 BQ25601的常见问题解答时、我测试了 BAT 未连接时的 VSYS 和 Vbat。 我将 Vreg 设置为4.2V、再充电阈值为100mV。 根据我的理解、当 Vbat 从4.2V 降至4.1V 时、BAT 中的电容器将重新充电。 不过、从波形可以看出、当 Vbat 降至3.2V 时、BAT 会重新充电。 图片如下。 黄色线是 Vbat、蓝色线是 VSYS。

第二个问题是、我将负载设置为4.2V、充电终止。 当我将负载设置为4.19V 时、它会重新充电。 根据我的理解、当 Vbat 降至4.1V (Vreg = 4.2V、再充电阈值= 100mV)以下时、电池将重新充电。 我是否误解了再充电阈值?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    参考 d/s、充电终止和再充电的典型抗尖峰脉冲时间为250ms。  由于没有电池保持 VBAT 电压、因此在重新充电开始前的250ms 典型抗尖峰脉冲时间内、VBAT (BAT 引脚电压)会进一步下降。

    谢谢、

    宁。