This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:输出偏置

Guru**** 2504385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158346/ucc21225a-output-bias

器件型号:UCC21225A

您好!

我们将此隔离式驱动器(UCC21225A) 用于 LED 灯串的并联 PWM 调光。 LED 由随附的恒流源代表原理图驱动

1)这里串联稳压器绝不会反向偏置,因为 VDD 始终高于中点电压 (由 LED 与调光 MOSFET 并联),串联稳压 器始终向引导电容提供能量。

  • 此处是否适用 Cinput=10x CBoot 的凸点一般规则?
  • 我们是否甚至需要 在串联稳压器晶体管的集电极端子(Cinput)处使用电容器?

2) 2)在数据表中,输出 PWM 驱动的绝对最大额定值为-0.3V。 如果超过(负向尖峰<-0.3V)、则故障模式是什么、

  • 器件是否会锁存至特定状态或是否会损坏?  

3)您能否考虑涉及此芯片的故障机制、此芯片可以将 MOSFET (高侧或低侧)从饱和区域移出到线性区域并增加其功率耗散?

 

Jacob

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/led-question2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您是否尝试直接驱动 LED? 如果是、我建议您查找 LED 驱动器。 您的设计中似乎在驱动 FET? 从其外观来看、您似乎不需要为您的设计使用自举电源。 Cin 必须足够大、才能处理总线电压将是和与 Cboot 不同的任何电压。  

    我不确定您所指的是 Out PWM 驱动。 您能详细说明一下吗? 您还可以为您的设计共享原理图吗? 我很乐意提供这方面的帮助。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshat、

    请再次查看问题和附件、我进行了一些编辑并更正了几个拼写错误

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    1) 1)此处是否适用 Cinput= 10x CBoot 的凸点一般规则?

    驱动器将驱动电容器 对 FET 进行充电和放电。 Cin 位于 LED 的 FET 之后、因此此处没有一般经验法则。 Cin 与 Cboot 没有连接。 我认为、Cin 的值需要通过 FET 或 LED 来确定。 您可以 在此处了解有关自举电容器的更多信息。

    2) 2)我们是否甚至需要 在串联稳压器晶体管的集电极端子(Cinput)处使用电容器?

    驱动器已为电源引脚配备去耦电容器。 稳压器电路的设计方式由您决定。

    3) 3)在数据表中,输出 PWM 驱动器的绝对最大额定值为-0.3V。 如果超过(负向尖峰<-0.3V)、什么是故障模式?

    正如我之前提到的、我不确定 PWM 驱动到底是什么意思。 您是指栅极驱动器的输出吗? 如果是、则 该器件不会锁存在任何状态。 如果电压降至0V、则不会出现问题。 但是、如果它比该值低得多、则可能会损坏驱动器。

    4) 4)您能想到一种涉及此芯片的故障机制吗?在这种机制中、此芯片可以将 MOSFET (高侧或低侧)从饱和区移出到线性区并增加其功率耗散?

    查看 MOSFET 的 IV 曲线、不同的区域仅由 VDS 控制。 该值由其余电源电路决定。 栅极驱动器仅影响 Vgs 电压。 因此、驱动器不会影响从饱和区域到线性运行区域的移动。  

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="525511" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158346/ucc21225a-output-bias/4357684 #4357684"]

    1) 1)此处是否适用 Cinput= 10x CBoot 的凸点一般规则?

    驱动器将驱动电容器 对 FET 进行充电和放电。 Cin 位于 LED 的 FET 之后、因此此处没有一般经验法则。 Cin 与 Cboot 没有连接。 我认为、Cin 的值需要通过 FET 或 LED 来确定。 您可以 在此处了解有关自举电容器的更多信息。

    [/报价]

    Akshat、

    在术语"输入"上、"线纹"看起来是混淆的。 我在 TI 应用手册中的意思是 CVDD

    感谢您的帮助

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1665182227306v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    是的、CVDD 应该是10xCboot 或更高版本。

    此致、

    Akshat