请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882 主题中讨论的其他器件: LM5145
大家好、团队、
客户希望确认 TPS552882是否支持以下操作。
具体而言、首先 TPS552882通过内部时钟(通过 SFW 引脚设置频率)开启、然后 FPGA 开始运行并输出外部同步时钟、之后 LM5145 与来自 FPGA 的外部时钟同步运行。
是否可以使用 TPS552882在上述器件上运行?
非常感谢您的建议。
最棒的酒店
Akihisa Tamazaki