This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:TPS552882开关频率设置

Guru**** 2583115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971077/tps552882-tps552882-switching-frequency-setting

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: LM5145

大家好、团队、

客户希望确认 TPS552882是否支持以下操作。


具体而言、首先 TPS552882通过内部时钟(通过 SFW 引脚设置频率)开启、然后 FPGA 开始运行并输出外部同步时钟、之后 LM5145 与来自 FPGA 的外部时钟同步运行。

是否可以使用 TPS552882在上述器件上运行?

非常感谢您的建议。

最棒的酒店
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    我对你的问题并不完全确定。 该器 件以 FSW 引脚设置的频率运行、直到将频率为设置值的70%~130%的外部时钟应用到同步引脚。  

    这就是您需要的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀-圣、

    感谢您的评论。
    我还有一个有关反向操作的问题。
    如果 在 Sync 引脚上移除频率为设置值的70%~130%的外部时钟、器件是否以 FSW 引脚设置的频率运行?

     非常感谢您的建议。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    是的、您回答正确。 如果您需要同步功能、请将器件设置为强制 PWM 模式。 请参阅 MODE 引脚中的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀-圣、

    感谢您的评论。
    我知道。

    此致、
    Akihisa Tamazaki