This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:将其用作高侧电源开关的设计帮助

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971261/lmg3410r050-design-help-to-use-it-as-a-high-side-power-switch

器件型号:LMG3410R050

您好!

我尝试将 LMG3410R050用作高侧电源开关。

实质上、这是我尝试实现的等效电路:

 

我正在使用 SNOM689A 中提供的 SPICE 模型 和 TI-TINA 中模拟的以下电路:

注意:请参阅随附的 TINA 仿真文件(.tsc) 和 LMG3410R05.TSM 宏模型

e2e.ti.com/.../lmg3410R050.TSM

e2e.ti.com/.../High-Side-Power-Switch-_2D00_-Test-001.TSC

问题是仿真显示负载中的输出电压仅从0V 变为10V、而不是按预期达到270V (VBUS)。

 

如果有人能够提供一些有关如何实现预期功能的见解、我将不胜感激。

提前感谢。

 

此致、

Vicente Escaño í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente、

    我们将研究这个问题。 您是否尝试更改总线电压? 输出电压是否发生变化?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    是的、只要输入漏极电压(V_bus)达到最小电压、源极的输出电压值始终在11V - 12V 左右。

    我还将使用 psice for TI 对其进行仿真、并发布我的结果。

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente、

    找到问题。 对于高侧开关、除总线电压外、所有信号都应以开关节点为基准、而不是以接地为基准。 请更改高侧接地并检查。 如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、