This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803A:这是否已停产? TI 页面中的错误404

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127907/uln2803a-is-this-obsolete-error-404-from-ti-page

主题中讨论的其他器件:ULN2803C

您好、专家、

在该问题上寻求您的帮助:

可以访问上面的链接、但不能访问信息(D/S)。 我也无法查看其 GPN 链接。

问题:此器件是否已停产? 我从我们的经销商处看到、该部件仍然处于活动状态。

我还看到 DigiKey 的这个 PCN:

我认为这是较新的修订版本:

对吧?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    您是正确的;我们正在转换到 ULN2803C。  

    该器件具有相同的规格和不同的引脚排列。 区别在于 ULN2803C 有20个引脚而不是18个引脚。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于生产推广的想法?  SMT ULN2803此时基本上不可用、此芯片将解决很多传统设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我理解动机、但没有这些信息。  

    有关可用性问题的更多信息、请直接联系您的销售团队。 我们建议 E2E 帖子仅限于技术问题。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我们提示宣布 ULN2803ADWR 停产的相应 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    将在下周末之前提供一个包含有关 ULN2803A 状态的更多信息的 PCN。 这是我目前能够提供的信息。

    此致、

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 现在可用吗? 我有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remo、  

    是 已发出 EOL PCN。 我手头上没有这份文件、但如果您尚未收到该文件、请允许我联系我们的营销代表、我将在收到该文件后再与您联系。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remo、  

    目前、我可以将您转至 Mouser 网站 https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20220914000_20220914124613218.pdf 上提供的 PCN

    您在过去两年中是否购买过此器件?  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此主题将持续两周、没有回复、因此我将关闭/锁定它。

    如果此处有其他更新、请制作新主题。  

    此致、  

    Elizabeth