This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060EVM-590:对称电压性能差

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970882/tps54060evm-590-poor-symmetrical-voltage-performance

器件型号:TPS54060EVM-590
主题中讨论的其他器件:LM76002

您好!

我已经根据上述 TI 评估板设计了对称电源。
遗憾的是、我们的样片显示-15V 性能相当差。

15V 是稳定的、负载无关、在15V 时紧密稳定(波特图分析也显示了足够的增益和相位裕度)。
在我们的设计中、-15V 稳定在大约-9V。

15V 时的负载约为130mA
15V 网络下的负载约为90mA (使用外部电源@-15V 测量)

我们的原型设计

我已经进行了一些测量来显示性能。 在以下情况下、该器件由+24V 电源供电。

+15V 负载具有可变直流负载。
-15V 负载有电阻。

与评估板相比、我们有两个不同之处。
首先、我们仅反馈+15V。 由于评估板 DCDC 控制器指的是-15V (我们不喜欢这样做)、因此评估板反馈+30V 的差分电压。 我已经修改了原理图、还将差分电压反馈回。

差分电压反馈


这样可提供+30V 的75%反馈和+15V 的25%反馈。 这种修改改善了情况、但结果仍然不令人满意。

如您在评估板中所做的那样、将器件置于-15V 电压下会带来另一个好处。 输入电压实际上增加到 Vin + Abs (-15V)。 这降低了 DCM -> DCM 的转换。 由于 DCM 对于良好运行是强制性的、我想增大输入电压会再次提高性能。 是的、使用+48V 电压为器件供电可实现更好的-15V 性能

增加的输入电压

^此测量是在16V 设定点进行的、无差分电压反馈!

问题

*我目前不知道输入电压要求吗?
*对于这种应用、是否需要将控制器置于-Vout 上?
*根据您的经验、我的设计是否需要修改?
*是我们设计的正确解决方案(请参阅开头的非对称负载情况)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我的所有照片都没有显示在我的初始帖子中。
    我尝试在这篇帖子中附加它们。

    我们的原型设计

    差分电压反馈

    增加的输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    对于24V 至15V 转换、+15V 输出由连续电感器电流驱动、而-15V 输出仅由大约20%的电感器电流驱动、因此-15V 负载应低于+15V 负载的20%、以实现稳定输出。

    请将您的设计修改为以下解决方案:

    SLVA369A--使用宽输入电压降压稳压器创建分离轨电源

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva369?keyMatch=CREATING%20A%20SPLIT-RAIL%20POWER%20SUPPLY%20WITH%20A%20WIDE%20INPUT%20VOLTAGE%20BUCK%20REGULATOR&tisearch=Search-EN-technicaldocument

    LM76002可与此拓扑配合使用。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复!

    链接的白皮书很有帮助、谢谢!

    您能更详细地解释一下什么会导致您出现这种说法吗?
    >而-15V 输出仅由大约20%的电感器电流驱动

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    24V 至+15V 的占空比为62%、因此关断时间占空比约为38%、变压器在关断时间向+15V 和-15V 提供50%的能量、因此-15V 的等效占空比仅约为38%*50%=19%。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,当然!
    相当明显、我应该早点看到这一点!

    感谢您的解释!