This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:是 LMR14010A 适用于可变输出电压

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971495/lmr14010a-is-lmr14010a-is-suitable-for-variable-output-voltage

器件型号:LMR14010A

您好!

我正在尝试 LMR14010A 上的一些东西。 此器件是否适用于可变输出电压? 如果不使用反馈电阻器、则输出电压是可变的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivaraj、

    LMR14010使用反馈电阻器来设置输出电压、可以通过适当的电阻器将 FB 点与控制电压偏置来调节输出电压。  

    此器件没有其他接口可用于调节输出电压。

    B R
    Andy