This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:如何计算 OCP 点?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971478/tps563210a-how-to-calculator-ocp-point

器件型号:TPS563210A

大家好、

我想计算实际 OCP 电流、但数据表仅提供 OCL 器件。

检查数据表后,OCP 电流将为(IOCL + 1/2*ILRIPPLE)。

但我想知道如何测量 OCL 电流?

1-1. OCL 电流是否在导通状态期间由低侧 VDS 测量(来自数据表)?

1-2.或者由高侧测量并使用(Vin - IO * D *(Rdson (高侧))=VDS (低侧)?

2.如果1-1正确,可以假设 IOCL 等于 IO*D 吗?

感谢你的帮助。

此致

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS563210A 是 DCAP2控制器件,这意味着 OCP 功能使用 逐周期值检测控制电路。  

    在关断状态期间、通过测量低侧 FET 漏源电压来监测开关电流。 该电压与开关电流成正比。

    您可以参考下面有关 OCP 的图片。

    由于此规格,内部是一个固定值。 如果可以触发 OCP、则可以检查负载电流的谷值。

    您可以通过短测试(Vout 短接至 GND)获取 OCP 数据,以进入间断模式并测量谷值电流。