This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:电感器和输出电容器值大于建议值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969370/tps63802-inductor-and-output-capacitor-value-larger-than-recommend-value

器件型号:TPS63802

数据表的 L 和 Cout 建议值如下所示。  

L 和 Cout 值是否可以超出推荐范围、没问题? (例如、L:2.2μH~Ω、Cout:200μF~Ω)  

【背景】

・我在 Webench 工具上仿真 TPS63802、其中输入电压:3.3V~4.5V、输出电压:5V、输出电流:1.8A、FPWM。   

但是、当模拟负载瞬态和输入瞬态时、峰值电流变大并达到电流限值(4A_min、5A_TYP)。

・我尝试调节良好的峰值电流。

当增大 L 和 Cout 值时、峰值电流会稍微减小、但瞬态电压会变差。

・我猜数据表的建议值是 TPS63802内部补偿规格下的稳定条件。 (正确吗?)

如果我的猜测不正确、我将考虑更改 L 和 Cout 值、使其远远大于降低峰值电流的建议值。

如果有其他理想的良好瞬态规格、请一起告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    LC 值可能会根据您的设计而增加。 通常、当值较大时、系统仍保持稳定。 但是、当您选择较大的值时、大小将更大。 应该进行折衷。

    另一种改善 瞬态规格的方法是添加前馈电容器。 下面的应用手册可能是一个很好的参考。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    是否有任何更新?

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议、

    我发现 L 的快乐媒介:2.2uH 和 Cout:47uF×4、我向客户确认 L 和 Cout 值为 OK 或 NG。

    请等待几天以获得客户的回答。

    此外、Webench 数据会在启动时出现较大的浪涌并感觉相位裕度较低、我已经向客户推荐了外部前馈电容器(您已连接)和软启动电路的应用手册。  

    ※连接 Webench 数据。

    e2e.ti.com/.../TPS63802simulation.pdf

    此致、

    Satoshi