数据表的 L 和 Cout 建议值如下所示。
L 和 Cout 值是否可以超出推荐范围、没问题? (例如、L:2.2μH~Ω、Cout:200μF~Ω)
【背景】
・我在 Webench 工具上仿真 TPS63802、其中输入电压:3.3V~4.5V、输出电压:5V、输出电流:1.8A、FPWM。
但是、当模拟负载瞬态和输入瞬态时、峰值电流变大并达到电流限值(4A_min、5A_TYP)。
・我尝试调节良好的峰值电流。
当增大 L 和 Cout 值时、峰值电流会稍微减小、但瞬态电压会变差。
・我猜数据表的建议值是 TPS63802内部补偿规格下的稳定条件。 (正确吗?)
如果我的猜测不正确、我将考虑更改 L 和 Cout 值、使其远远大于降低峰值电流的建议值。
如果有其他理想的良好瞬态规格、请一起告诉我。
此致、
Satoshi