This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:使用可调电路设计 TPS709B33……

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159850/tps709-design-tps709b33-with-adjustable-circuit

器件型号:TPS709

尊敬的 Sirs:

我建议使用 TPS709B33替代 HT7533 SOT23-6作为 P2P 解决方案。

但是、客户表示他们使用了下面的 HT7533设计。

我是否可以知道 TPS709B33是否可以进行相同的设计?

谢谢。

www.holtek.com/.../HT75xx-3v140.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我目前正在研究这一点、但是、您提到他们正在使用  HT7533、但看起来他们使用的是可调版本、这是正确的吗?  

    如果是、他们是否希望更换可调节电压的固定电压器件? 最后、它们的 Vin 是什么? 它们是否需要30V 的最大输入电压?  

    最棒的  

    Edgar Acosta