This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:需要设计帮助

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160007/ucc28780-need-help-for-design

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

你(们)好。

我的一位客户正在寻找 UCC28780以满足其电源要求。 他们在下面提出了一些问题。

  1. 此有源钳位开关 IC 是否支持14V 至110V 的直流电压范围。
  2. 我们对开关频率的理解是、可以通过假设最小开关频率来计算电感值。 根据电感值、输入电压和负载条件、控制器将自动调整开关频率。 这意味着没有固定的工作频率、就像传统开关控制器在其上工作一样。

以下是该设计的规格。

  1. 输入电压为14Vdc 至110Vdc
  2. 输出–12V/50W
  3. 在10%至100%的负载条件下效率大于90%。
  4. 3kV 隔离。

 如果任何其他器件也是更好的提议、请帮助提供响应并帮助建议合适的器件。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、  

    感谢您关注 TI 控制器。  

    由于 ZVS 阈值电平(在 SWS 输入端)为9V (对于 Si MOSFET)、4V (对于 GaN MOSFET)、UCC28780 ACF 控制器无法支持低至14Vdc 的输入电压。  这些阈值对于仅具有14V 输入的高效转换器而言过高。   
    您对可变开关频率的理解是正确的。  

    我建议您研究 UCC2897A 正向模式有源钳位控制器、该控制器可在您所需的输入电压范围内运行。  
    数据表设计示例结果显示、满负载下效率大于90%、降至约30%、但该示例适用于低电压、高电流设计。
    您的12V、4.2A 要求 可在负载电平接近10%时保持大于90%的效率。   

    此致、
    Ulrich