This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27966:未使用 DAUX 引脚

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158718/lm27966-daux-pin-unused

器件型号:LM27966

大家好、我们在器件中使用 LM27966、使用 D1-D4驱动4个 LED。 D5和 DAUX 没有任何 LED 可供驱动。 我们根据数据表建议将 D5接地。 不过、我找不到有关如何处理 DAUX 的任何信息、是否也建议将 DAUX 接地?  
提前感谢您的帮助。
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Mike:  

    我们的专家正在庆祝中国黄金周假期、下周将对您作出回应。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    还建议将未使用的 DAUX 连接到 GND。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Patrick、感谢您的快速响应。