This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596SX-5.0:Webench、Vout 纹波、MLCC

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971398/lm2596sx-5-0-webench-vout-ripple-mlccs

主题中讨论的其他器件:LM2596

你(们)好。

我尝试让 webench 设计我的 LM2596电路。

在几乎每个输入参数中、有小的(如3x10uf) MLCC 作为 Cin、还有小的 Cout。

难怪、600mW V OUT 纹波。 这很好。 我在"Vout max Ripple"字段中输入的任何内容都不会改变 BOM 或极高的纹波。

真的很奇怪!

我手动插入了330uF 电解电容器、请参阅。 10至15mV、这是可以的。

但还有另一个需要解决的问题。 当插入具有330uF 和23m Ω ESR 的 COUT 时、webench 发出警告、建议使用1300至1700m Ω。 这不是真的、对吧?

数据表确实显示 Cout 处存在极低 ESR 问题、但建议使用低 ESR。 我不会将1300到1700m Ω 的电阻称为"低 ESR"。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您的应用的输入电压、输出电压和负载电流是多少?  

    LM2596是电压模式控制、对电感器和 COUT/ESR 组合有限制、可实现稳定环路。 您可以在输出端使用后置 L/C 滤波器、以降低输出纹波。

    B R
    Andy