This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:bq27z561-R2

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160200/bqstudio-bq27z561-r2

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2

我正在使用 bq27z561-R2。 我可以完全打开压力表、如下所示(我确认 SEC0和 SEC1均为红色。 )

我能够导出.srec、但无法对.srec 进行编程。 我再次确认 SEC0和 SEC1均为红色。 当我尝试编程时、屏幕上会快速闪烁一些内容、然后我会得到您在下面看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在中显示了 SEC0和 SEC1的设置、它们是下面 显示的。 但是、我仍然可以导出但不能对.srec 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    监测计将在 srec 导出后重新进入密封状态。 再次解封、然后尝试对其进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试导入之前、我已确保执行此操作。 不幸的是、这不是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在状态栏上看到任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊! 它太小了、而且偏僻。 我不知道在这里查看。R"OM 版本不受此工具支持。 请获取更新。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有1.3.101。 它以前就工作过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您拥有的器件可能较新。 您将需要升级 bqStudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经包括了该链接

    www.ti.com/.../1.3.111.1