This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:在轻负载条件下提高突发速率频率的方法

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969291/ucc28780-the-way-to-increase-burst-rate-frequency-on-light-load-condition

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28782

UCC28780数据表介绍了突发速率频率(FBR (UP)和 FBR (LR)):25kHz~34kHz、用于降低可闻噪声。

我的问题是、是否有任何方法可以通过外部组件增加 FBR (向上)频率?

或者、如果 UCC28780可以通过任何设置禁用突发模式频率(=设置固定 PWM 频率)、也是可以的。   

我的目标是将 FBR (向上)设置为高于50kHz、因为较低的50kHz 频率会因一个客户的应用条件而产生噪声问题。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi

    最好使用 UCC28782而不是 UCC28780。  

    Jaden 将为您提供更多评论、请在下星期一之前回复。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    突发频率范围25kHz ~34kHz 不能更改,它由控制器固定。基本而言,如果突发频率>20kHz,它不应听到噪音,因为人的可闻噪声范围是20Hz 至20kHz。 如果您能听到噪声,请您分享一些时间刻度较长的波形,我担心您电路板上的 ABM 模式不稳定,它与<20kHz 和>25kHz 的突发频率混合, 您只忽略了<20kHz 部分。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    感谢您的回复、

    我在下面附加了 FFT 波形。

    人类听不到这些噪声、但在较低的50kHz 频率下会产生不可闻的噪声。

    一位客户害怕因噪音而无法通过测量测试。

    如果有办法抑制这些噪声、请告诉我。   

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soshi:

    我可以向您提出一些问题:

    1.由于人听不到50kHz 的噪声 ,您的客户为何仍然担心此频率?

    2.测试50kHz 时的噪声所需的测试标准是什么,您能告诉我们该标准的频率测试范围是多少。

    3.想想: 即使我们可以将突发频率推至高于34khz (例如100kHz),我们仍然不知道客户是否对100kHz 有一些顾虑。

    总之、 当我们定义突发频率范围25kHz ~34khz 时 、它已经高于人类能够以一定的裕度听到20-20kHz 的频率。 它 由控制器修复,我们无法帮助您更改它。 抑制噪声的方法是另一个主题。 首先,您必须找出噪声源,是来自变压器还是来自 MLCC? 在此之前,我们应该知道这是一个真正的问题还是 一个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    感谢您的回复、

    我将确认噪声、变压器或 MLCC 的原因。

    具体而言、客户的情况是高分辨率音频、这些应用的扩展频率范围为50kHz。

    实际上、人感觉能清楚地听到声音、没有任何问题、但可能会通过客户内部测量测试提到问题点、因为它的噪声灵敏度应用。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi,

    感谢您的检查,让我们来讨论具体问题,而不 是一个问题。

    谢谢。