This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 R4:查看设置并获得所需帮助

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24780S, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158178/bq40z50-bq40z50-r4-review-of-settings-and-help-needed

器件型号:BQ40Z50-R4

您好!  

我们需要验证 BQ40Z50-R4的 BMS 设置。 固件由我们的电池制造商提供、但我们对此制造商提供的设置和支持并不100%满意。 我们现在需要关心这一点。 如果 TI 能在这方面为我们提供帮助、或者作为付费服务、我们会非常高兴。  

我们的电池可充电至60度、我在充电过程中进行了一些更改以实现此温度范围。  我更改了:  
"高级充电 ALG。" --> T1 - T5
"保护:OTC、OTD、OTF、UTC 和 UTD

现在、电池能够在高达60度的条件下充电。 但"生命周期"中存在一个冲突、但我找不到这个问题、BQStudio 为我提供了提示。 也许您可以给出有关寿命的建议。

第二个问题是、电池在正常温度下无法完全充电、它从0x0187进入"运行状态 A" 到0x4983。 它在充电的16%时停止。 这意味着什么? 如何解决? 是因为正常温度为20度吗?


充电温度高达60度时、正确的温度值是多少?

e2e.ti.com/.../logs_5F00_seetings_5F00_firmware.zip

关于我们的应用、它是一款手持加固型器件、在主板上装有内置电池和充电器。  

此致、  
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您可以在寄存器面板中看到您触发了 CTO 和 CHGC 保护。 如果您不想使用这些保护、您可以禁用它或将其设置为更适合您的应用的值。 当 CHGC 被触发时、xchg 标志将被置位、监测计将关闭充电 FET 以停止充电。 如果您提供的电流大于监测计请求的电流、则会发生这种情况。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。 请、您能否查看整体设置?
    为了禁用这些 CTO、CHGC 保护功能正常、但我有一个带 BQ24780S 充电器的标准交流15V 4A 电源。 它在我因温度而变化之前起作用。 它应该是一个设置。 你有什么想法吗?

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您的设置是否有特定问题? 通常、如果出现意外或导致问题的情况(如 CHGC 和 CTO)、我们可以查看特定区域。

    您能否共享以前的设置和新设置、以便我们可以检查差异? 触发的两种保护与温度无关、因此我不确定相关性。

    您是否使用报告的电量监测计 ChargingCurrent()和 ChargingVoltage()来控制充电器或控制充电器的其他功能?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    附件中是旧的 csv 设置文件和实际文件。 该充电器仅由 BQ40Z50 (方框图)控制、MCU 是板控制器、为防止使用空电池打开器件。

    我的更改是:
    "高级充电 ALG。" --> T1 - T5
    "保护:OTC、OTD、OTF、UTC 和 UTD


    之后、我遇到了充电问题。 我禁用了用于测试的 CTO 和 CHGC、它可以正常工作、但我的目标不是禁用保护。 也许您对我整体有一些提示。 在德国、我们遇到了一个真正的问题、就是要找到好的 BMS/电池支持器或获得支持。 如果您可以推荐他人、请向我发送他的联系人。

    此致、
    Martin

    e2e.ti.com/.../old.gg.csv

    e2e.ti.com/.../actual_5F00_settings.gg.csv


    更新了2022.10.07

    我在 CTO 和 CHGC 已启用的情况下尝试了从1%开始的充电、但它在同一个问题中运行。
    e2e.ti.com/.../0654.charge_5F00_settings_5F00_CTO_5F00_CHGC.gg.csv
    e2e.ti.com/.../3377.charge_5F00_start1_2500_.zip



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    Wyatt 目前不在办公室。 请等待 回复延迟。