This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61091:如果3.3V 版本(TPS61091RSA)上的 VBAT 为5V、会发生什么情况?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971419/tps61091-what-happens-if-vbat-is-5v-on-the-3-3v-version-tps61091rsa

器件型号:TPS61091
主题中讨论的其他器件:TPS63802

我们有一个采用 TPS61091RSA 的设计、该设计在 VBAT 上使用5V 电源供电。 我们期望 VOUT 上的输出为3.3V。  如果我们用1.8V 电压为其供电、则输出电压为预期的3.3V。 此芯片是否能够进行降压转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leitner:

    它是一个升压转换<Vout. 器、主要支持 如果您希望调节3.3V 电压、无论输入电压是高于还是低于该电压、我建议您查看降压/升压转换器、如 TPS63802

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的快速回答。 将此信息添加到数据表中会很有帮助、因为输入和输出电压的信息相互冲突。 当最大输入为5V 且最大输出为3.3V 时、建议芯片上也有一个降压转换器。