This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:PMP11600设计查询

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, PMP11600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971357/ucc28704-pmp11600-design-queries

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: PMP11600

基于 UCC28704的 PMP11600设计需要支持。 在该设计中、我没有看到为 SMPS 提供过压保护的任何配置。

您是否有任何有助于在电压高于275VAC 或300VAC 的情况下关闭器件或电源的基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    您所说的过压保护 是输入电压 OVP 还是输出电压 OVP?

    UCC28704没有输入电压 OVP,但有输出电压 OVP。  它通过 VS 引脚检测 Vout。 OVP 点为115%Vout_setv.

    VS 引脚的详细设置请参见数据表第10页。

    谢谢。